Muestreo en tiempo real demasiado largo

El período de muestreo en tiempo real (RTS) es demasiado largo. Introduzca un valor de RTS de 10,000 ms o menor.
El valor de RTS indica la frecuencia con que las entradas de los módulos (modules) serán muestreadas y se introduce en milisegundos. Sólo hay un RTS para todo el módulo (module).
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal