La codificación electrónica no es compatible

Hay un problema en la comunicación con el módulo (module) porque no acepta la codificación electrónica. Verifique si tiene una desigualdad de módulo (module) causada por:
módulo (module)
Un dispositivo, generalmente un dispositivo de I/O, que se comunica con el controlador (controller). El controlador (controller), un 1756-IB16I o un PanelView se consideran módulos (modules).
  • se configuró una ranura incorrecta para el módulo (module).
  • la revisión mayor o menor del módulo (module) no es la correcta.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal