Instrucciones de conversión matemática
Las instrucciones de conversión matemática convierte los valores.
Instrucciones disponibles
Diagrama de escalera y bloque de funciones
Texto estructurado
Si desea | Utilice esta instrucción |
Convertir radianes en grados. | DEG |
Convertir grados en radianes. | RAD |
Convertir un valor entero en un valor BCD. | TO_BCD |
Convertir un valor BCD en un valor entero. | BCD_TO |
Quitar la parte fraccional de un valor. | TRUNC |
Se pueden mezclar data tipos de datos, pero es posible que se pierda precisión, que haya errores de redondeo y que la instrucción tarde más tiempo en ejecutarse. Compruebe el bit S:V para ver si el resultado se ha truncado.
Los tipos de datos que aparecen en
negrita
indican tipos de datos óptimos. Una instrucción se ejecutará a la máxima velocidad y la menor cantidad posible de memoria si todos los parámetros emplean el mismo tipo de datos óptimo, normalmente DINT o REAL.Una instrucción de conversión matemática ejecuta la instrucción una vez cada vez que se escanee la instrucción y tanto tiempo como sea verdadera la condición de entrada de peldaño. Si desea que se evalúe la instrucción solo una vez, utilice la instrucción ONS para desencadenar la instrucción de conversión.
Entregue su opinión