Informations relatives aux modules

Affichez les informations relatives au type de données (data type) pour les modules I/O, variateurs et terminaux opérateur PanelView suivants :
  • modules Point I/O 1734
  • modules I/O ArmorPoint 1738
  • Modules E/S (I/O) ControlLogix 1756
  • Modules E/S (I/O) ControlLogix 1769
  • Modules FLEX I/O 1794
  • Modules FLEX Ex E/S (I/O) 1797
  • Variateurs
    • 1336T
    • 1395
    • FlexPak 3000
    • GV3000
  • Terminaux opérateur PanelView
    • PanelView 8 INT
    • PanelView 32 INT
Affichez les informations sur les fonctions des variateurs suivants :
  • 1734-ACNR
  • 1734-AENT
  • 1794-ACN15
  • 1794-ACNR15
  • 1797-ACNR15
Afficher les schémas de câblage pour ces modules I/O :
  • modules I/O 1756
  • Modules 1756 I/O MO2AE
  • modules FLEX I/O
  • modules FLEX Ex I/O
Rockwell Automation reconnaît que certains des termes utilisés dans notre secteur et dans cette publication ne sont pas en accord avec le mouvement du langage inclusif dans la technologie. Nous coopérons de façon proactive avec nos pairs pour trouver des alternatives à ces termes et apporter des modifications à nos produits et à notre contenu. En attendant la mise en œuvre de ces modifications, nous vous prions d'excuser l’utilisation de ces termes dans notre contenu.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal