L'alarme de vitesse est trop grande
La valeur en cours de l'alarme de vitesse est trop grande. Sélectionnez une valeur inférieure sur l'onglet Configuration des alarmes.
Cette valeur provoque le déclenchement de l'alarme lorsque la variation entre les échantillons d'entrée dépasse le point de consigne. Définissez cette alarme en unités/secondes de procédé.
Fournir une réponse