La configuration du module ne correspond pas à celle du logiciel. Impossible de continuer.
La configuration du module ne correspond pas à celle présentée dans l'automate (controller). Ce phénomène peut avoir plusieurs causes :
- Le logiciel RSLogix 5000 était hors ligne, la case Bloquer le module de l'onglet Connexion était cochée, puis vous avez procédé au chargement.
De ce fait, la nouvelle configuration n'a pas été chargée vers le module. Ce dernier a donc conservé la configuration précédente. Lorsque l'étalonnage a été lancé (entrée/sortie), la configuration définie au niveau du logiciel ne correspondait pas à celle du Module.
- Le logiciel RSLogix 5000 était hors ligne et la case Bloquer le module n'était pas cochée. Vous avez coché la case Bloquer le module, changé la plage et cliqué sur le bouton Appliquer.
De ce fait, la connexion est bloquée et la nouvelle configuration n'est pas chargée vers le Module.
- Le logiciel RSLogix 5000 était en ligne et la case Bloquer le module n'était pas cochée. Vous avez coché la case Bloquer le module, modifié la plage et cliqué sur le bouton Appliquer.
Pour parer à cette situation, lorsque vous activez la case Bloquer le module puis appliquez les deux modifications simultanément, le logiciel bloque la connexion avant d'appliquer les autres modifications et la nouvelle configuration n'est pas immédiatement appliquée au module.
- L'alimentation du module et de l'automate (controller) a été interrompue. RSLogix 5000 était hors ligne. Lorsque vous avez rétabli l'alimentation, l'automate (controller) a perdu le programme (program) (pas de pile) et le module n'était pas configuré. Le voyant lumineux OK (voyant PWR du 1794-IRT8 ou ETAT du 1794-ACN) clignotait, la case Bloquer le module était cochée et vous avez appuyé sur le bouton Appliquer.
- Le logiciel RSLogix 5000 est en ligne et la case Bloquer le module n'est pas cochée. Il y a un témoin lumineux indicateur de défaut sur le module de l'adaptateur I/O ACN Flex et le module Flex I/O. Le voyant lumineux OK clignote. Le Module n'était pas configuré et une erreur s'est produite.
Désactivez la case Bloquer le module sur l'onglet Connexion et cliquez sur Appliquer. Cochez à nouveau la case Bloquer le module et cliquez une nouvelle fois sur Appliquer.
Les autres causes possibles, et leur résolution, sont les suivantes :
- Le logiciel RSLogix 5000 est en ligne et la case Bloquer le module n'est pas cochée. Après avoir modifié un paramètre de plage d'entrée, vous n'avez pas sélectionné le bouton Appliquer avant de commencer le calibrage. Comme vous n'avez pas cliqué sur Appliquer, les configurations ne concordent pas et l'étalonnage ne sait pas quelle configuration utiliser.
Cliquez sur Appliquer.
- L'état du module est « en attente ». Le plus souvent, ceci vient de ce que la connexion n'est pas programmée. Pour plus d'informations, vérifiez l'onglet Connexion de ce Module, ou son adaptateur parent.
- Le module a l'état « Anormal », ce qui signifie qu'il existe un problème de communication avec l'adaptateur ou le module I/O. Pour plus d'informations, vérifiez l'onglet Connexion de ce Module.
- Exécutez RSNetWorx pour ControlNet
Fournir une réponse