Modulation en largeur d'impulsion (Pulse Width Modulation, PWM)
Le module 1794-VHSC peut produire un signal de modulation en largeur d'impulsion qui peut être lié à n'importe quelle sortie. En spécifiant une période de base de temps et une période de gâchette lorsque la modulation en largeur d'impulsion est sélectionnée pour le type de compteur d'entrée, un compteur et sa première fenêtre de comparaison ON/OFF sont assignés et le signal est généré.
Fournir une réponse