Onglet Calibrage - E/S (I/O) analogiques FLEX

Utilisez cet onglet pour configurer et commencer le processus d'étalonnage.
Pour les modules mixtes, cet onglet affiche deux zones d'informations. La zone supérieure concerne les voies d'entrée. La zone inférieure concerne les voies de sortie. Pour les modules d'entrée seulement ou de sortie seulement, cet onglet affiche une seule zone d'informations.
Dans cet onglet,
  • spécifier les voies que vous voulez calibrer ;
  • visualiser la plage de calibrage ;
  • démarrer le processus de calibrage.
    AVERTISSEMENT: Soyez extrêmement prudent lors du calibrage des modules FLEX I/O. N'étalonnez pas les modules en mode RUN ou Exécution à distance ni lors de l'utilisation du module pour le contrôle. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures physiques voire mortelles, ainsi que des dégâts matériels ou des pertes économiques.
Le calibrage des modules FLEX I/O peut être effectué intégralement à l'aide de l'onglet Calibrage, dans la boîte de dialogue Propriétés du module. Le logiciel RSLogix vous guide dans le processus de configuration de votre module ; la logique à relais n'est pas requise. En général, le logiciel de calibrage ne vous empêche pas entièrement (et ne peut pas vous empêcher) de mettre votre module dans un état inutilisable. Voici quelques indications que vous pouvez suivre lors du calibrage de votre module :
  1. Le calibrage des sorties d'un module 1794-IF2XOF2I, par exemple, requiert que la connexion au module soit bloquée avant que vous ne tentiez l'opération de calibrage. Si ce n'est pas le cas l'adaptateur envoie continuellement des sorties au module, ce qui écrase les paramètres de calibrage et les commandes envoyées par le logiciel. Le logiciel affiche une erreur si cette situation est détectée et il annule l'opération de calibrage.
  2. Le blocage de la connexion au module n'est pas requis pour le calibrage des entrées.
  3. Avant de procéder au calibrage, toutes les éditions de configuration doivent être appliquées. Configurez le module tel qu'il sera utilisé dans le système de contrôle, appliquez les modifications, puis bloquez la connexion au module.
  4. L'annulation ou l'arrêt prématurée de l'opération d'étalonnage dans le logiciel a pour conséquence de laisser le module non étalonné si bien qu'il ne peut pas être utilisé dans un environnement de contrôle.
    CONSEIL: Avant de procéder à l'étalonnage :
    • Arrêtez le procédé sous contrôle de votre module de sortie.
    • Validez tous les changements que vous avez apportés à la configuration à l'aide du bouton Appliquer.
    • Bloquez la connexion du module (via l'onglet Connexion).
    • Déconnectez les signaux d'entrée et connectez les signaux de test. Tout type de contrôle qui dépend des signaux d'entrée normaux émis par ce module en est privé pendant l'étalonnage.
    Déconnectez les signaux de sortie et connectez un instrument de mesure adéquat. Tout type de contrôle qui dépend des sorties de ce module est privé de signaux pendant l'étalonnage. Si les actionneurs du système de contrôle sont encore connectés au module au moment de l'étalonnage, il recevront les signaux de référence de l'étalonnage au lieu des sorties provenant du système de contrôle et destinées à contrôler ces actionneurs.
Paramètres
Voie d'entrée
Répertorie chaque voie d’entrée du module.
Voie de sortie
Répertorie chaque voie de sortie du module.
Etalonner cette voie
Affiche une coche indiquant que vous voulez calibrer la voie correspondante. Décochez cette case pour chaque voie que vous ne voulez pas calibrer.
Plage de calibrage
Affiche la plage courante de l'étalonnage de configuration à des fins d'informations.
CONSEIL: vous pouvez modifier cette plage sur l'onglet Configuration.
  • Pour les entrées, vous ne pouvez pas calibrer dans les plages 4-20 mA. Le logiciel étalonne à l'aide d'une plage 0–20 mA et retourne à la plage que vous avez spécifiée lorsqu'il a fini.
Pour les sorties, seules deux plages sont permises : -10 à 10 V et 0 à 20 mA. Le logiciel utilise la plage –10 à 10 V pour toutes les plages de tension choisies et la plage 0-20 mA pour toutes les plages de courant choisies. Lorsque l'étalonnage est terminé, la configuration du module retourne à la configuration que vous avez spécifiée.
Démarrer le calibrage
Cliquez sur ce bouton pour commencer le processus de calibrage. Vous devez être en ligne pour activer le calibrage ; si vous êtes hors ligne, ce bouton est désactivé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal