Calibrage FLEX E/S (I/O) : Produire des signaux de référence basse
Pour produire des signaux de référence basse pour l'étalonnage du décalage :
décalage
Déviation permanente d’une variable contrôlée par rapport à un point de consigne fixe. Dans une fonction linéaire (y=mx+b), le paramètre (b) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à zéro lorsque la variable indépendante (x) est égale à zéro.
Sélectionnez
Suivant
pour effectuer le calibrage du décalage.Vous pouvez également sélectionner :
- Réessayersi une erreur se produit et que vous avez besoin de répéter une étape (step) du processus de calibrage.CONSEIL:ce bouton n'est activé que lorsqu'une erreur se produit.
- Arrêterpour interrompre le calibrage et quitter l’assistant.
- Aidepour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse