Lorsque le paramètre d'interruptions d'entrelacement est défini, la durée de l'échantillon en temps réel (RTS) doit être égale à zéro, le taux de conversion doit être de 1200 Hz et la constante de temps passe-bas doit être définie sur Aucune

La fonction d'interruptions d'entrelacement n'est pas nécessaire lorsque le module n'est pas configuré pour la combinaison la plus rapide de RTS, de taux de conversion et de constante de temps passe-bas. Décochez la case Imbriquer les interruptions.
Pour que le Module utilise cette fonction, vous devez définir :
  • le taux de conversion sur 1 200 Hz ;
  • la constante basse de temps de passage sur Aucune ;
  • la période d'échantillonnage (RTS) sur zéro.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal