Détrompage électronique non pris en charge

Il y a un problème de communication avec le module car celui-ci ne prend pas en charge le détrompage électronique. Vérifiez si une non correspondance de Modules apparaît due à :
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
  • un emplacement incorrect configuré pour le module ;
  • une révision majeure ou mineure incorrecte pour le module.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal