Adresse de serveur DNS principal incorrecte
L'adresse de serveur DNS principal que vous avez entrée est incorrecte.
Le premier octet de l'adresse de serveur DNS principal ne doit pas être 127, ni un nombre supérieur à 223 (par ex., 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.x.x.x, 250.x.x.x, etc.).
L'adresse de serveur DNS principal est vérifiée lorsque vous cliquez sur le bouton Mise à jour pour charger les données vers le module. Si l'une de valeurs non autorisées est utilisée et que vous tentez de procéder au chargement, ce message d'erreur s'affiche et aucune valeur n'est chargée vers le module.
Entrez l'adresse de serveur DNS principal appropriée ou vérifiez-la auprès de votre administrateur réseau.
Fournir une réponse