Etat du Module incorrect
L'opération a échoué à cause de l'état du module ou de son type. Ceci se produit lorsque :
- une opération de réinitialisation du module 1756-L1 a été tentée ; les Modules 1756-L1 ne peuvent pas être réinitialisés.
- le module a rejeté une commande de "déverrouillage de l'alarme" ou de "toutes les alarmes" car les alarmes concernées ne sont pas verrouillées.
Ceci se produit dans les circonstances suivantes :
- La fonction d'alarme est désactivée (la case de désactivation de toutes les alarmes est cochée).
- La fonction de verrouillage est désactivée pour l'alarme que vous tentez de déverrouiller (la case à cocher de verrouillage des alarmes de procédé ou de verrouillage de l'alarme de vitesse est désactivée).
- La fonction est activée, mais l'événement d'alarme ne s'est pas produit.CONSEIL: après avoir coché une case d'alarme, sélectionnez l'optionAppliqueravant de tenter de déverrouiller les alarmes.
Fournir une réponse