Adresse IP incorrecte
Vous avez entré une adresse IP incorrecte.
Le premier octet de l'adresse IP ne doit pas être 0 ou 127, ni un nombre supérieur à 223 (par ex., 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.x.x.x, 250.x.x.x, etc.).
L'adresse IP est vérifiée lorsque vous appuyez sur le bouton Mise à jour pour charger les données vers le module. Si l'une de valeurs non autorisées est utilisée et que vous tentez de procéder au chargement, ce message d'erreur s'affiche et aucune valeur n'est chargée vers le module.
Entrez l'adresse IP appropriée ou vérifiez-la auprès de votre administrateur réseau.
Fournir une réponse