Taux de rampe différent de zéro

L'une des conditions suivantes d'effet de rampe est définie (via une case à cocher) :
  • Rampe en Exécution
  • Rampe vers programme (program)
Rampe vers défaut et Taux de rampe ont la valeur zéro. Effacez la condition d'effet de rampe ou entrez un taux de rampe différent de zéro.
Le taux de rampe est la fréquence maximale de changement des unités/secondes de procédé qu'une sortie peut effectuer. Il sert également de point de déclenchement d'une alarme de vitesse lorsque le mode Rampe en Run est sélectionné. Vous pouvez également utiliser le taux de rampe limite pour appliquer un effet de rampe à une valeur définie par l'utilisateur dans le mode Programme ou
Mode programme (program)
Mode de l'automate (controller) dans lequel la logique n'est pas exécutée, les sorties ne sont pas contrôlées et les opérations d'édition sont disponibles. Si l'interrupteur à clé est positionné sur A distance, l'automate (controller) est alors en mode Programme (program) REM.
Défaut. Une copie non modifiable du taux de rampe est affichée dans l’onglet État de sortie.
Mode défaut
Mode dans lequel entre le Controller lorsqu'un défaut majeur survient et que ce dernier n'est pas traité par une Fault routine ou un program de gestion des défauts du Controller. La plupart des opérations se comportent comme si le Controller était en mode Program, mais il n'est pas possible de repasser en mode Run sans corriger le problème.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal