DANGER ! Le calibrage va commencer - Veuillez lire attentivement !

  • le calibrage ne doit pas être effectué sur un module en cours d'utilisation pour le contrôle. Les canaux seront gelés à leurs valeurs en cours et le contrôle sera peut-être interrompu.
  • Le calibrage interrompt le contrôle sollicitant le module.
  • Le calibrage déconnecte le module des signaux de contrôle auxquels il est normalement connecté et le connecte à des signaux de référence.
  • Pendant le calibrage, les modules de sortie ne peuvent pas mettre à jour leurs valeurs de sortie avec les valeurs de données requises par l'automate (controller). Les sorties peuvent effectuer une transition en fonction du processus d'étalonnage si cette voie est étalonnée.
  • Pendant le calibrage, l'automate (controller) ne reçoit pas de mesures des signaux, issus du système sous contrôle, du module d'entrée.
    • Choisissez OK pour poursuivre le calibrage.
    • Choisissez Annuler pour annuler le calibrage et retourner à l'onglet Calibrage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal