Valeur de signal bas trop élevée

La valeur de mise à l'échelle du signal bas est supérieure à celle du signal haut. Les valeurs de mise à l'échelle sont entrées en unités du signal du module. Vous devez définir ces points de sortie dans les limites du signal par défaut du module. Ces valeurs sont mises à l'échelle suivant des valeurs de procédé.
Entrez une valeur de mise à l'échelle du signal bas inférieure à celle du signal haut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal