Mesurer et enregistrer les valeurs de décalage des sorties - Étalonnage des E/S (I/O) FLEX
Pour mesurer le décalage de sortie et enregistrer sa valeur :
décalage
Déviation permanente d’une variable contrôlée par rapport à un point de consigne fixe. Dans une fonction linéaire (y=mx+b), le paramètre (b) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à zéro lorsque la variable indépendante (x) est égale à zéro.
- Mesurez la tension/le courant des voies à l'aide d'un multimètre.
- Entrez la valeur mesurée pour chaque canal dans la colonneRéférence enregistrée (Volts)/(mA).
- Sélectionnez le boutonSuivantpour voir les résultats du calibrage du décalage des sorties.
Le logiciel utilise la valeur entrée, calcule la correction des erreurs et envoie la correction au module.
Vous pouvez également sélectionner :
- Réessayersi une erreur se produit et que vous avez besoin de répéter une étape (step) du processus de calibrage.CONSEIL:ce bouton n'est activé que lorsqu'une erreur se produit.
- Arrêterpour interrompre le calibrage et quitter l’assistant.
- Aidepour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse