DANGER ! Une identité de module non concordante a été détectée. Veuillez lire attentivement !
Si vous exécutez l'opération sélectionnée, vous risquez d'interrompre la commande. Poursuivez l'opération sélectionnée ou annulez-la.
Le module et les informations spécifiées sur l'onglet Généralités ne concordent pas. Un ou plusieurs des éléments suivants diffèrent :
- Fournisseur
- Type de module (combinaison du Type de produit et du Code de produit pour un fournisseur donné)
- Révision majeure
Lors de la création du Module, vous avez peut-être :
- sélectionné un module erroné ;
- sélectionné un emplacement erroné ;
- placé un module erroné dans l'emplacement.
Dans la mesure où le module réel ne correspond pas aux attentes du logiciel, ce dernier peut se comporter de manière inattendue pendant l'opération. Le contrôle d'une partie du système a peut-être été interrompu, et ceci est inattendu.
Modifiez la configuration du Module sur l'onglet Général pour qu'elle corresponde au Module réel.
Fournir une réponse