Différence trop importante entre les signaux

La différence entre le signal haut et le signal bas est supérieure à 4176.
Le thermocouple de type C présente une différence entre le signal haut et le signal bas de 4176, ce qui représente la différence la plus élevée (-32 degrés F à 4208 degrés F). Le module vérifie que la différence entre le signal haut et le signal bas n'est pas supérieure à 4176.
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Entrez des valeurs de signaux haut et bas présentant une différence inférieure ou égale à 4176.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal