Echantillon en temps réel trop petit

Le travail réalisé par le module pour :
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
  • échantillonner les entrées ;
  • linéariser la température ;
  • convertir en virgule flottante ;
  • effectuer la mise à l'échelle ;
  • vérifier les différentes alarmes.
requiert une durée RTS plus longue.
Si vous configurez un :
Entrez une valeur RTS de :
Module d'entrée analogique non isolé 1756-IF8 ou 1756-IF16 en mode de données flottantes, à vitesse élevée
8 ms minimum
Module d'entrée analogique 1756-IR6I ou 1756 IT6I en mode Virgule flottante
et
un détecteur
50 ms minimum
Module en mode Nombre entier
10 ms minimum
Module en mode Virgule flottante
25 ms minimum
La valeur RTS indique la fréquence d'échantillonnage des entrées des Modules.
Une seule valeur RTS est définie pour tout le Module.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal