Onglet Mesurer et enregistrer les valeurs - E/S (I/O) analogiques FLEX
Cet onglet fournit un moyen de mesurer le décalage de sortie pour les modules analogiques FLEX I/O et d'enregistrer cette valeur.
décalage
Déviation permanente d’une variable contrôlée par rapport à un point de consigne fixe. Dans une fonction linéaire (y=mx+b), le paramètre (b) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à zéro lorsque la variable indépendante (x) est égale à zéro.
Vous ne pouvez modifier qu'un seul champ :
Référence enregistrée (Volts)/(mA)
. C'est le champ dans lequel vous entrez la valeur de la sortie mesurée.Après avoir entré la valeur, vous pouvez utiliser les boutons suivants pour exécuter l'action que vous désirez :
Réessayer
Sélectionnez ce bouton si une erreur se produit et que vous avez besoin de répéter une étape (step) du processus de calibrage.
CONSEIL:
ce bouton n'est activé que lorsqu'une erreur se produit.
Suivant
Sélectionnez ce bouton pour voir les résultats du calibrage du décalage des sorties.
Arrêt
Sélectionnez ce bouton pour annuler le calibrage et quitter l’assistant.
Aide
Sélectionnez ce bouton pour obtenir de l’assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse