La valeur de blocage basse est supérieure à la valeur de blocage haute

La valeur de blocage basse est supérieure ou égale à la valeur de blocage haute. Spécifiez une valeur de blocage basse inférieure à la valeur de blocage haute.
  • La valeur de blocage haute est la valeur maximale qu'un module de sortie est autorisé à atteindre dans le processus de contrôle.
  • La valeur de blocage basse est la valeur minimale qu'un module de sortie est autorisé à atteindre dans le processus de contrôle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal