La durée de l'échantillon en temps réel (RTS) doit être un multiple de 5.

La durée de l'échantillon en temps réel (RTS) est incorrecte. Vous avez entré une valeur RTS qui n'est pas un multiple de 5.
Choisissez une valeur qui soit un multiple de 5.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal