Echantillon en temps réel trop grand

La durée de l'échantillon en temps réel (RTS) est trop grande. Entrez une valeur RTS de 10 000 ms au maximum.
La valeur RTS indique, en milli-secondes, la fréquence d'échantillonnage des entrées des modules. Une seule valeur RTS est définie pour tout le Module.
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal