Configurer la valeur d’état de sécurité

Pour configurer la valeur État de sécurité d'un module de sorties numériques ou d'un module mixte FLEX I/O :
état de sécurité
Condition que maintient un module de sortie en cas d’erreur de communication réseau ou lorsque l’automate (controller) entre en mode Programme (program). Lorsque l’une de ces situations se produit, les sorties passent automatiquement à l’état configuré (pour les éléments numériques) ou à la valeur (pour les analogiques).
  1. Dans le menu déroulant Comportement d'un défaut de communication, choisissez le comportement souhaité de l’adaptateur lorsqu’un défaut de communication se produit avec ce module.
  2. Dans le menu déroulant Comportement en mode Programme (program), choisissez le comportement souhaité de l'adaptateur lorsqu'il détecte que l'automate (controller) (ou le scrutateur) est en mode Programme.
  3. Sélectionnez une valeur Etat de sécurité de Activé ou Désactivé, pour chaque point, en cliquant sur la flèche bas dans la zone.
    CONSEIL: pour utiliser cette fonction, vous devez sélectionner « Appliquer la valeur d'Etat de sécurité aux sorties » dans les boîtes de dialogue Comportement d'un défaut de communication ou Comportement en mode Programme (program).
  4. Cliquez sur :
    • OK pour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Annuler pour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
    • Appliquer pour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
    • Aide pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal