Une erreur CIP s'est produite dans la demande de communication.
Une erreur de communication directe inattendue s'est produite. Ceci peut provenir de la non concordance de l'identité d'un Module ou du fait que le Module n'accepte pas la commande spécifiée.
Contactez le support technique pour obtenir de l’aide.
Fournir une réponse