Sélectionner des unités de plages de PV

Utilisez cette boîte de dialogue pour sélectionner les unités correspondant aux valeurs des plages de PV supérieure et inférieure.
Paramètres
Catégorie
Sélectionnez la catégorie de l'unité, par exemple Alimentation, Électrique et Température. En l'absence de catégorie adaptée, sélectionnez l'option « Entrez la valeur de l'ID ».
Unités de plages de PV
Sélectionnez l'unité. Si la catégorie est Entrez la valeur de l'ID, ce champ est grisé.
Identifiant d'unités de plages de PV
Affiche l'ID d'unité associé à l'unité.
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour fermer la boîte de dialogue sans confirmer vos modifications.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal