Valeur de filtre de Module trop élevée

La valeur du filtre à graduations du module doit être comprise entre 0 et 5. La valeur du filtre à graduations du module est peut-être incorrecte parce que vous l'avez entrée manuellement via la fenêtre Visualisation des données, puis appliquée à l'aide du bouton Appliquer.
Sélectionnez une valeur de filtre à graduations de Module appropriée à partir de la boîte de dialogue Propriétés du module.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal