Imbriquer les interruptions du module
Sous certaines configurations, une perte de données entre l'adaptateur ControlNet et le module peut survenir pendant des périodes de temps relativement longues. Si elle est activée, cette fonction assure l'échange des données urgentes lorsque les voies sont configurées pour les temps de mise à jour les plus rapides. Ne cochez pas la case Imbriquer les interruptions du module, sauf si vous êtes certain d'avoir spécifiquement besoin de cette option. L'option Imbriquer les interruptions du module n'est utile que dans un nombre limité de cas et peut uniquement être activée si vous avez défini le taux de conversion du module sur 1 200 Hz, la constante basse de temps de passage sur Aucune et la période d'échantillonnage en temps réel sur 0 pour toutes les voies du module.
Réseau ControlNet
Réseau de contrôle ouvert qui utilise le modèle producteur/consommateur pour combiner les fonctionnalités d’un réseau d’E/S (I/O) et d’un réseau d’égal à égal (peer-to-peer), tout en fournissant des performances haute vitesse pour les deux fonctionnalités.
Fournir une réponse