Onglet Décalage - E/S (I/O) analogiques FLEX

Cet onglet vous permet d'avoir le temps d'attacher un multimètre à une voie du module analogique FLEX I/O. (C'est ainsi que l'étalonnage du décalage des sorties est accompli.)
décalage
Déviation permanente d’une variable contrôlée par rapport à un point de consigne fixe. Dans une fonction linéaire (y=mx+b), le paramètre (b) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à zéro lorsque la variable indépendante (x) est égale à zéro.
Utilisez les boutons ci­après pour exécuter l'action voulue :
Réessayer
Sélectionnez ce bouton si une erreur se produit et que vous avez besoin de répéter une étape (step) du processus de calibrage.
CONSEIL:
ce bouton n'est activé que lorsqu'une erreur se produit.
Suivant
Sélectionnez ce bouton pour produire le signal de référence basse.
Arrêt
Sélectionnez ce bouton pour annuler le calibrage et quitter l’assistant.
Aide
Sélectionnez ce bouton pour obtenir de l’assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal