Rebouclage hors de la plage
Vous avez essayé de programmer (program) une valeur de rebouclage zéro alors que MLI n'est pas sélectionné ou vous avez programmé une valeur de rebouclage (alors que MLI est sélectionné) hors de la plage. Lorsque MLI est sélectionné, la valeur de rebouclage doit être définie sur 0 tandis que les valeurs sont comprises entre 1 et 16 777 216 lorsque MLI n'est pas sélectionné.
Choisissez une valeur valide en fonction du paramétrage de la modulation en largeur d'impulsion.
Fournir une réponse