Module incorrect

Problème de communication avec le Module ; des fonctions attendues n'existent pas.
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Il s'agit peut-être d'une non-concordance de l'identité des modules ou d'une configuration incorrecte. Vérifiez si les conditions suivantes sont respectées.
  • Un emplacement incorrect a été configuré pour le module.
  • La fonction de détrompage électronique est désactivée (sélection de l'option de détrompage désactivé) ; une révision incorrecte du module est peut-être utilisée.
    révision
    Les numéros de révision majeure et mineure du Controller séparés par un point.
  • S'il s'agit d'un module 1756-DHRIO, vérifiez que le type de voie sélectionné dans le logiciel (DH+ ou RIO) correspond aux paramètres du sélecteur rotatif du module.
  • Dans le cas où l'accès au module s'effectue via un 1756-MODULE, le module physique risque de ne pas prendre en charge la fonction de diagnostic de fond de panier spécifique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal