La valeur d'alarme basse-basse est supérieure à la valeur d'alarme basse

La valeur d'alarme basse-basse est supérieure à la valeur d'alarme basse. Entrez une valeur d'alarme basse-basse inférieure à la valeur d'alarme basse.
  • L'alarme basse-basse correspond au niveau d'entrée sur une voie qui provoque le déclenchement de l'alarme basse-basse par le module. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessus de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
    module
    Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
  • La valeur d'alarme basse correspond au niveau d'entrée sur une voie qui provoque le déclenchement de l'alarme basse par le module. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessus de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal