Valeur de format de données en dehors de la plage
Le format de données entré est peut-être incorrect si vous avez modifié la valeur manuellement, via la fenêtreVisualisation des données, puis tenté d'assigner la nouvelle valeur à l'aide du bouton Appliquer.
Sélectionnez un format de données approprié.
Ce sera le format de données du module pour tous les canaux.
Fournir une réponse