Le module ne répond pas aux commandes de calibrage. Impossible de continuer.
L'une des conditions suivantes existe :
- Le module n'est pas configuré.Cause éventuelle :
- La case Bloquer le module a été activée avant le téléchargement.
- L'alimentation du module et de l'automate (controller) a été interrompue. L’application Logix Designer était hors ligne. Lorsque vous avez rétabli l'alimentation, l'automate (controller) a perdu le programme (program) (pas de pile) et le module n'était pas configuré. Le voyant lumineux OK (voyant lumineux PWR du 1794-IRT8 ou ETAT du 1794-ACN) clignotait, la case Bloquer le module était cochée, puis vous avez téléchargé le projet.
- La configuration du module diffère de la configuration du logiciel.Les modifications apportées à la configuration n'ont pas été appliquées avant de procéder à l'étalonnage.
- Le module n'est pas présent physiquement.Configurez le Module ou appliquez vos changements pour corriger l'erreur.
Fournir une réponse