Mesurer et enregistrer les valeurs de gain des sorties - Étalonnage des E/S (I/O) FLEX

Pour mesurer le gain de sortie et enregistrer sa valeur :
gain
Rapport entre l’amplitude du signal de sortie et celle du signal d’entrée.
Dans une équation linéaire (y=mx+b), le paramètre (m) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à une valeur spécifiée lorsque la variable indépendante (x) est au maximum.
  1. Mesurez la tension des voies à l'aide d'un multimètre.
  2. Entrez la valeur mesurée pour chaque canal dans la colonne
    Référence enregistrée (Volts)/(mA)
    .
  3. Sélectionnez le bouton
    Suivant
    pour voir les résultats du calibrage du gain des sorties.
Le logiciel utilise la valeur entrée, calcule la correction des erreurs et envoie la correction au module.
Vous pouvez également sélectionner :
  • Réessayer
    si une erreur se produit et que vous avez besoin de répéter une étape (step) du processus de calibrage.
    CONSEIL:
    ce bouton n'est activé que lorsqu'une erreur se produit.
  • Arrêter
    pour interrompre le calibrage et quitter l’assistant.
  • Aide
    pour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal