Zone morte d'alarme incorrecte
La zone morte d'alarme est trop grande pour les paramètres en cours d'alarmes basse et haute. Entrez une zone morte d'alarme située entre la valeur d'alarme haute et la valeur d'alarme basse sans chevauchement. En d'autres termes :
Zone morte < (Alarme haute – Alarme basse)/2
La zone morte est la valeur à laquelle une alarme, après avoir été définie, n'est pas désactivée tant que la valeur d'entrée reste dans la plage de zone morte du point de déclenchement de l'alarme. Associée aux alarmes de processus, cette valeur définit la plage.
Fournir une réponse