Incohérence entre la valeur du programme (program) utilisateur et l'état du programme
La valeur du programme (program) utilisateur est différente de zéro, mais le programme a l'état Maintien du dernier état. Cette valeur doit être égale à zéro si le programme (program) a cet état.
Entrez une valeur de programme (program) utilisateur égale à zéro ou attribuez au programme l'état Utilisateur.
La valeur du programme utilisateur est une valeur spécifique définie si l'automate propriétaire est mis en mode Programme.
automate (controller)
Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
Mode programme (program)
Mode de l'automate (controller) dans lequel la logique n'est pas exécutée, les sorties ne sont pas contrôlées et les opérations d'édition sont disponibles. Si l'interrupteur à clé est positionné sur A distance, l'automate (controller) est alors en mode Programme (program) REM.
Fournir une réponse