Echec de la tentative de calibrage bas. Le module n'est pas calibré.

Le signal de référence basse rattaché pour l'étalonnage du décalage est éloigné de plus de 4 mA de la cible de 0,5 mA. Essayez d'effectuer à nouveau l'étalonnage du signal de référence basse.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal