Résultats du décalage de l’étalonnage des E/S (I/O) FLEX
Pour visualiser les résultats de l'étalonnage du décalage :
décalage
Déviation permanente d’une variable contrôlée par rapport à un point de consigne fixe. Dans une fonction linéaire (y=mx+b), le paramètre (b) est utilisé pour faire passer la variable dépendante (y) à zéro lorsque la variable indépendante (x) est égale à zéro.
Consultez la colonne
Etat
. Si OK
apparaît, sélectionnez Suivant
pour effectuer le calibrage du gain.Vous pouvez également sélectionner :
- Arrêterpour interrompre le calibrage et quitter l’assistant.
- Aidepour une assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse