Adresse de serveur DNS secondaire incorrecte
L'adresse de serveur DNS secondaire que vous avez entrée est incorrecte.
Le premier octet de l'adresse IP ne doit pas être 127, ni un chiffre supérieur à 223 (par ex.; 0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.x.x.x, 250.x.x.x, etc.).
L'adresse de serveur DNS secondaire est vérifiée lorsque vous cliquez sur le bouton Mise à jour pour charger les données vers le module. Si l'une de valeurs non autorisées est utilisée et que vous tentez de procéder au chargement, ce message d'erreur s'affiche et aucune valeur n'est chargée vers le module.
Entrez l'adresse de serveur DNS secondaire appropriée ou vérifiez-la auprès de votre administrateur réseau.
Fournir une réponse