Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - Onglet Installation (1756-DM, PowerFlex 700S et PowerFlex 700SE avec DriveLogix5720, PowerFlex 700S 2 et PowerFlex 700Se2 avec DriveLogix5730, PowerFlex/DPI, SCANPort)
Utilisez cet onglet pour :
- lancer DriveTools 2000 ;
- associer un fichier DriveTools 2000 à un module ;
- mettre à jour les données de configuration du module en fonction des informations de liaison de DriveTools 2000.
Paramètres
Fichier variateur
Affiche le nom du fichier DriveTools 2000 à associer au module sélectionné. Ce champ est vierge par défaut.
Parcourir
Cliquez sur ce bouton pour rechercher un fichier à associer au module sélectionné.
Répertoire du projet
Affiche l’emplacement de stockage du nouveau fichier si vous ne fournissez pas d’informations concernant le répertoire du fichier variateur.
(Bouton Affichage des données du paramètre dans le fichier variateur)Cliquez sur ce bouton pour afficher et modifier les données de la liaison et du paramètre associés à ce variateur. Les données sont stockées dans le fichier variateur.
État
Affiche l'état de l'automate (controller) concernant le module :
Cet état : | Indique : |
En attente | État transitoire pendant la procédure d'arrêt |
Anormal | L'automate (controller) est incapable de communiquer avec le module Si le statut est Anormal, l'onglet Connexion affiche le défaut. |
Validation en cours | État transitoire précédant la connexion au module |
Connexion en cours | État lors de l'établissement de la connexion au module |
Exécution | Le module communique et tout fonctionne normalement |
Fermeture | Fermeture des connexions |
Inactivé | La connexion au module est bloquée |
En attente | Une connexion à ce module n'a pas encore été établie pour l'une des raisons suivantes :
|
Hors ligne | vous n'êtes pas en ligne |
OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer vos modifications et continuer à modifier la zone.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse