L'effet de rampe est défini, mais le taux de rampe est égal à zéro
L'une des conditions suivantes d'effet de rampe est définie (via une case à cocher) :
- Rampe en Exécution
- Rampe vers programme (program)
- Rampe vers défaut
La rampe d'une valeur définie par l'utilisateur et le taux de rampe ont la valeur zéro. Effacez la condition d'effet de rampe ou entrez un taux de rampe différent de zéro.
CONSEIL:
Le taux de rampe et les conditions d'effet de rampe peuvent figurer sur des onglets différents.
Fournir une réponse