Adresse de passerelle incorrecte

L'adresse de passerelle que vous avez entrée est incorrecte.
Les valeurs n'ont pas pu être définies dans le Module Ethernet.
L'adresse de passerelle est peut-être incorrecte, ou il y a un conflit d'adressage.
Entrez l'adresse de passerelle appropriée ou vérifiez-la auprès de votre administrateur réseau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal