Module introuvable
Un problème de communication avec le module est apparu. Vérifiez si :
- Un emplacement incorrect a été configuré pour le module.
- lle module créé dans le logiciel n'existe pas sur le réseau à l'adresse indiquée dans le logiciel ou la communication avec le module a été perdue ;
- le module présente un défaut majeur (major fault)
- un module de pont a été configuré à un emplacement incorrect, il présente un défaut ou la communication avec ce module a été perdue ;
- FactoryTalk Linxn'est pas en cours d'exécution
Fournir une réponse