L'alarme de vitesse est négative
La valeur en cours de l'alarme de vitesse est négative, ce qui est interdit. Entrez une valeur d'alarme de vitesse non négative.
Cette valeur provoque le déclenchement de l'alarme lorsque la variation entre les échantillons d'entrée dépasse le point de consigne. Définissez cette alarme en unités/secondes de procédé.
Fournir une réponse