La valeur d'alarme basse est supérieure à la valeur d'alarme haute

La valeur d'alarme basse est supérieure à la valeur d'alarme haute. Entrez une valeur d'alarme basse inférieure à la valeur d'alarme haute.
  • La valeur d'alarme basse correspond au niveau d'entrée sur une voie qui provoque le déclenchement de l'alarme basse par le module. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessus de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
  • La valeur d'alarme haute correspond au niveau d'entrée sur une voie qui provoque le déclenchement de l'alarme haute par le module. L'alarme reste déclenchée jusqu'à ce que l'entrée retourne au-dessous de ce niveau, sauf si elle se trouve dans la zone morte, ou tant que l'alarme est verrouillée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal