Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - Onglet Maître du temps (1756-SYNCH)
Cet onglet permet de choisir une station comme station maître du temps pour la connexion
SynchLink
. Lorsqu'une station est désignée comme maître SynchLink
, elle est le seul maître du temps autorisé pour l'ensemble du système SynchLink
. Cet onglet permet en outre de choisir le module 1756-SYNCH comme module maître du Temps Système Coordonné (CST) pour le châssis concerné. Bien que cette dernière sélection soit disponible pour le module 1756-SYNCH du châssis maître (le processeur ControlLogix peut être désigné comme CST maître du fond de panier à la place), elle n'est pas disponible pour les châssis esclaves/suiveurs qui reçoivent le CST du châssis maître afin d'effectuer une synchronisation commune de toutes les horloges CST d'un système.Paramètres
Faire de
SynchLink
le CST maîtreCochez cette case pour faire de ce module
SynchLink
le CST maître. Si vous cochez cette case, ce module retransmet le temps CST maître du châssis vers SynchLink
.Sélectionner le CST maître du châssis
Cochez cette case pour choisir ce module comme module CST (Temps Système Coordonné) maître pour le châssis.
Dépendance à l’égard de
SynchLink
Cochez l'option appropriée afin de définir si
SynchLink
doit relayer ou non le temps du CST maître SynchLink
vers le châssis. Sélectionnez l’une des options suivantes :- Requis :SynchLinkdoit être présent pour que le temps soit relayé.
- Non requis : une connexionSynchLinkdoit être présente initialement, mais le temps peut être relayé même si une connexionSynchLinkest ensuite perdue.
- Ignoré : le CST maîtreSynchLinksera ignoré lors de la mise sous tension.
Détails des paramètres en cours
Cette zone de texte affiche un descriptif des options choisies pour les autres paramètres de la page.
Danger
La modification en ligne de ces paramètres est susceptible de déconnecter les axes asservis des automates synchronisés de ce châssis, ou d'autres châssis utilisant
SynchLink
. Cet avertissement s'affiche si nécessaire.OK
Cliquez sur ce bouton pour accepter les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications et poursuivre l’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse