Non-correspondance de détrompage électronique
Il y a un problème de communication avec le module dû à une non correspondance de détrompage électronique. Vérifiez si :
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
- le détrompage avec "Correspondance exacte" a été choisi et la révision mineure du module est incorrecte
- le détrompage avec "Module compatible" a été choisi et le module physique ne peut pas émuler le module configuré dans le logiciel
- le module dans le châssis est différent du module configuré dans le logiciel.
Fournir une réponse